我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340报CFI2配置传输错误如何处理?

问题描述:
ATV340报CFI2配置传输错误如何处理?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

配置传输错误CFI2是指配置不能传输到变频器。

可能原因:

1,源于不同版本的配置文件从操作面板或Somove载入。

2,往变频器的配置传输不成功或者被中断。

处理方法:

1,载入一个兼容的配置。兼容代表固件版本相同,功率一致。

2,执行恢复出厂设定。