我们今天能为您提供什么帮助?

ATV31变频器怎么用自带面板调速?

问题描述:
ATV31变频器怎么用自带面板调速?

所属产品线:
ATV31变频器

解决方法:

ATV31有结尾不带A和结尾带A的型号。

1. ATV31结尾不带A的型号自带简易面板,简易面板没有RUN和STOP按键,没有电位计旋钮,面板如下图所示:

ATV31的出厂设置是:Fr1是AI1,CHCF是SIN,Cd1是tEr。即,通过端子起停,AI1调速。面板调速需要设置以下参数:CtL-菜单中,把LCC参数设置成YES。进入SEt-菜单,用面板上的上下箭头按键改变LFr的值来调速,LFr的设置范围0~HSP。

2. ATV31结尾带A的型号,即ATV31***A,自带简易面板,简易面板有RUN和STOP按键,有电位计旋钮,面板如下图所示:

ATV31***A的出厂设置是:Fr1是AIP,CHCF是SIN,,Cd1是LOC。即,通过面板上的RUN和STOP按键控制起停,面板上的旋钮调速。