我们今天能为您提供什么帮助?

ATV31系列变频器命令和给定怎么设置?

问题描述:
ATV31系列变频器命令和给定怎么设置?

所属产品线:
ATV31变频器

解决方法:

命令设置即启停设置,给定设置即频率设置。ATV31的命令和给定的控制模式(CHCF)有组合通道(SIN)和隔离通道(SEP)两种方式。组合通道表示命令通道跟随给定通道,比如通过模拟量端子调频率,如果设为组合通道,则启停也是通过逻辑输入端子;隔离通道表示命令通道和给定通道相互独立,比如通过模拟量端子调频率,如果设为隔离通道,则启停不一定是通过端子,可以是其他方式比如通讯启停。

ATV31*A的面板有电位计和启停按键,可以通过面板电位计调频率和面板启停;ATV31型号后面不带A的,面板没有电位计和启停按键,不可以通过面板电位计调频率和面板启停。

下面以ATV31*A为例说明命令和给定的参数设置。

例1:通过面板电位计调频率和面板启停。命令和给定参数如下:

CtL-菜单—Fr1设为AIP,代表面板调频率;

CtL-菜单—CHCF设为SIN,代表组合通道,命令通道跟随给定通道,即通过面板启停;

例2:通过AI1模拟量调频率和面板启停。因为命令通道是面板启停,给定通道是AI1模拟量端子启停,命令和给定来自不同通道相互独立,所以设为隔离通道。命令和给定参数如下:

CtL-菜单—Fr1设为AI1,代表通过AI1模拟量端子调频率;

CtL-菜单—CHCF设为SEP,代表隔离通道,命令通道和给定通道相互独立,命令通道由参数Cd1设定;

CtL-菜单—Cd1设为LOC,代表通过面板启停;