我们今天能为您提供什么帮助?

ATV71变频器可以显示多少条历史故障记录?

问题描述:
ATV71变频器可以显示多少条历史故障记录?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

ATV71变频器如果有中文面板,中文面板上1.10【诊断】菜单内的故障历史记录一共可以显示8条故障记录。如下图所示,最上方的故障代码为最近一次发生的故障。

ATV71如果没有中文面板,只有简易面板,可以通过SOMOVE软件连接变频器,查看8条故障历史记录。n-1是最近一次故障代码。