ATV71变频器的DP通讯卡VW3A3307和VW3A3307S371上的拨码开关SW200如何设置?
问题描述:
ATV71变频器的Profibus DP通讯卡VW3A3307,VW3A3307S371上的拨码开关SW200如何设置?所属产品线:
ATV71变频器解决方法:
1. 拨码开关SW200最左边的开关用于决定变频器的周期性交换类型:
• 开关0( OFF): Altivar 71模式
• 开关1( ON): Altivar 58兼容模式
2. 其它7个拨码开关用来设置变频器的地址:
地址与对应于通信卡上右侧7个开关的位置0(上/OFF)或1(下/ON)给出的二进制数相对应。最低有效位在右方。
下表给出了所有可配置地址的开关位置:
说明:
• 地址0与1通常为Profibus DP主机保留,不能用于配置Altivar 71上的Profibus DP地址。
• 建议不要使用地址126,因为它与SSA服务(设置从机地址)以及一些网络配置软件(Sycon ...)不兼容。
拨码示例如下:
注意:开关的新配置(地址和模式)只能在下一次变频器通电后才能使用。
是否有帮助?