[Q&A]变频器如何确认生产日期?
问题描述:
变频器如何确认生产日期?所属产品线:
ATV61变频器解决方法:
变频器可按下面方法确认生产日期:
1、变频器的右侧面铭牌的条形码下面有序列号。
例如序列号为4004700HL530989002。其中4004700为产品代码(有些机型没有这个代码)。HL530为日期代码,HL为制造厂(也可能是6W、8B、88、N2、JM或Y1),5为年,即2015年(6=2016年,7=2017年,等等),30为第30周,989002为内部制造数据。即生产日期为2015年第30周。
2、有些变频器正面标签上或者扫描二维码都可以找到序列号,可以确认生产日期。
例如下图就是没有产品代码的,序列号为881611806028,扫描结果也有这个代码,那生产日期为16年第11周。

是否有帮助?