我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV312那些内置风扇,风扇什么时候运行?
问题描述:
ATV312那些内置风扇,风扇什么时候运行?

所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

ATV312HU11M2-ATV312HU22M2、ATV312HU11M3-ATV312HD15M3、ATV312H037N4-ATV312HD15N4和ATV312H075S6-ATV312HD15S6变频器内置风扇;ATV312变频器上电起动后风扇会启动,如果没有接到运行命令,会在10秒钟后停止。当变频器得到运行信号后,风扇会自动启动。但如果变频器运行频率小于0.2HZ几秒钟后,风扇又会停止。