ATV312变频器PID控制中过程值和反馈值与PID反馈比例系数(Fbs)有什么样关系?
问题描述:
ATV312变频器PID控制中过程值和反馈值与PID反馈比例系数(Fbs)有什么样关系?所属产品线:
ATV312变频器解决方法:
假设恒压供水应用,现场压力表量程0-10公斤,模拟量类型0-10V,PID给定设置为内部给定。
PID反馈比例系数Fbs设置为1,反馈值0-10公斤对应过程值是0-100百分数,客户要稳定压力在5公斤,内部给定P11设置50即可。
PID反馈比例系数Fbs设置为2,反馈值0-10公斤对应过程值是0-50百分数,客户要稳定压力在5公斤,内部给定P11设置25即可。
是否有帮助?