我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]LC1D 三极接触器的端子号是什么?
问题描述:
LC1D 三极接触器的端子号是什么?

所属产品线:
国产TeSys Deca接触器

解决方法:

LC1D三极接触器主回路上端口是1/L13/L25/L3,下端口是T1/2T2/4T3/6,A1A2是线圈的供电端子,09~95A的接触器本身还带了11闭的辅助触点,端子号13-14是开点,端子号21-22是闭点。