LC1D50AM7C接触器空载机械寿命是多少及在AC-1类别和AC-3类别时电气寿命分别是多少?
LC1D50AM7C接触器空载机械使用寿命是6百万次,详细参数请见样本介绍:TeSys®系列电动机起动与保护产品目录
LC1D50AM7C接触器电气寿命需要结合样本上使用类别和曲线来查找,具体方法如下:
(1)AC-1使用类别下,Ue <= 440 V时,LC1D50AM7C接触器主触点电流为80A,结合以下曲线图:
AC-1 类别的分断电流 (Ic) 等于由负载所取用的额定电流。当LC1D50AM7C接触器主触点在AC-1类别下使用时电流为80A,参考曲线图横坐标分断电流80A(红色标识处)对应的LC1D50A接触器绿色斜划线交汇处(红色标识处),大致可以看到对应的纵坐标百万次操作次数的值为1.2,故AC-1使用类别下,Ue <= 440 V时,LC1D50AM7C接触器电气寿命为120万次。
(2)AC-3使用类别下,Ue <= 440 V时,LC1D50AM7C接触器主触点电流为50A,结合以下曲线图:
AC-3 类别的分断电流 (Ic)等于电动机的额定工作电流 (Ie)。当LC1D50AM7C接触器主触点在AC-3类别下使用时电流为50A,参考曲线图横坐标分断电流50A(红色标识处)对应的LC1D50A接触器绿色斜划线交汇处(红色标识处),大致可以看到对应的纵坐标百万次操作次数的值为1.5,故AC-3使用类别下,Ue <= 440 V时,LC1D50AM7C接触器电气寿命为150万次。
(3)AC-3使用类别下,Ue = 660/690 V时,LC1D50AM7C接触器主触点电流为36.7A(触点电流要先参考CQC证书上电流),具体请参考下图红色标识处:

AC-3 类别的分断电流 (Ic)等于电动机的额定工作电流 (Ie)。当LC1D50AM7C接触器主触点在AC-3类别下使用时电流为36.7A,参考以下曲线图横坐标分断电流35A(红色标识处)对应的LC1D50A接触器绿色斜划线交汇处(红色标识处),大致可以看到对应的纵坐标百万次操作次数的值为2,故AC-3使用类别下,Ue = 660/690 V时,LC1D50AM7C接触器电气寿命为200万次。

总之,LC1D系列接触器机械寿命在样本上可以查找到对应的参数,至于电气寿命可以根据使用类别用以上方式查看曲线得到参数。
是否有帮助?