我们今天能为您提供什么帮助?

热继电器LRD在自动复位模式下可以使用TEST测试功能吗?

问题描述:
热继电器LRD在自动复位模式下可以使用TEST测试功能吗?

所属产品线:
国产TeSys Deca热过载继电器

解决方法:

不可以。

如下图所示,LRD热继电器TEST测试功能使用注意如下:

一,TEST脱扣测试只能在H(手动位置)使用,不能再A(自动位置)使用。

二,当热继处于脱扣状态时,不可以进行手动位置/自动位置切换。