我们今天能为您提供什么帮助?

GV2AF3与LC1D接触器连接时,如何选择白色卡夹上卡口的位置?

问题描述:
GV2AF3与LC1D接触器连接时,如何选择白色卡夹上卡口的位置?

所属产品线:
国产TeSys Deca接触器

解决方法:

LC1D09-LC1D18接触器的尺寸与LC1D25-LC1D38接触器的外形尺寸不同,使用GV2AF3与GV2断路器连接时,需要选择白色卡夹上不同的卡口。

GV2AF3与LC1D09-LC1D18连接时,白色卡夹位置如下图:

GV2AF3与LC1D25-LC1D38连接时,白色卡夹位置如下图: