我们今天能为您提供什么帮助?

各系列接触器AC-3负载电流的范围是多少?

问题描述:
各系列接触器AC-3负载电流的范围是多少?

所属产品线:
接触器和保护继电器; 接触器与可逆接触器

解决方法:

各系列接触器在440V以下,AC-3电流范围如下:

LC1D国产系列:AC-3电流9~620A

LC1D进口系列:AC-3电流9~150A

LC1F系列:AC-3电流150~1000A

LC1N 系列:AC-3电流06~95A

LC1E系列:AC-3电流120~630A

LC1R系列:AC-3电流6~95A