我们今天能为您提供什么帮助?

接触器异响可能是哪些原因,如何解决?

问题描述:
接触器异响可能是哪些原因,如何解决?

所属产品线:
接触器与可逆接触器

解决方法:

接触器异响因素:

1,异物进入接线端子,异物进入铁芯表面造成铁芯不平整。可使用吹风机清洁接触器,大电流的接触器将线圈拆卸后再清洁。

2,接触器安装不紧固。检查接触器导轨安装或面板安装是否牢靠。

3,现场的线圈控制电压以及频率波动较大。尽量使用市电这种较稳定的电源。

4,现场存在其他因素:振动很大,粉尘较多等。粉尘较多可以定期清洁接触器。