我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Tesys island的测试模式和强制模式有什么区别?
问题描述:
Tesys island的测试模式和强制模式有什么区别

所属产品线:
TeSys island

解决方法:

测试模式:island系统与PLC保持正常的通讯,但无法执行PLC的命令,只能听从数字工具(如OMT或SoMove)下发的强制命令,此时PLC中只有系统相关功能块(System avatar)能正常工作。

强制模式:island系统与PLC保持正常的通讯,可以正常接收和执行PLC的命令,但当使用数字工具对某个模块的输出点进行强制时,相应输出点将执行强制命令而不是PLC的命令但是仍向PLC反馈模块状态信息,没有被强制的输出点和其它模块还是正常接收和执行PLC的命令。