我们今天能为您提供什么帮助?

XPSMC控制器的最大响应时间是多少?

问题描述:
XPSMC控制器的最大响应时间如何配置?

所属产品线:
XPSMC 安全控制器

解决方法:

XPSMC*X的最大响应时间为≤20ms;

XPSMC*Z的最大响应时间可以配置为≤20ms或者≤30ms.

需要注意的是,最大响应时间在当前配置里更改后,可配置时间继电器会归零,需要重新配置,时间继电器的可配置范围也会改变。