我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ION9000能否测量剩余电流?
问题描述:
ION9000能否测量剩余电流?

所属产品线:
ION9000电能质量监测装置

解决方法:

根据不同的接线方式,ION9000可以计算或者测量剩余电流。

3CT接线时:

●对于3相3线系统、3相4线系统,ION9000按下图接线可以计算接地剩余电流;

●对于3相3线系统、3相4线系统,ION9000按下图接线可以测量接地剩余电流;

4CT接线时:

●对于3相4线系统,ION9000按下图接线可以计算接地剩余电流;

●对于3相4线系统,ION9000按下图接线可以测量接地剩余电流;