我们今天能为您提供什么帮助?

ION9000的IP地址格式和范围是什么?

问题描述:
ION9000的IP地址格式和范围是什么?

所属产品线:
ION9000电能质量监测装置

解决方法:

设置电表的IPv4或IPv6地址时,请确保使用正确的格式和有效范围。

IPv4:0.0.0.0 to 255.255.255.255

IPv6:::toFFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF

双冒号表示间隙用零填充,以使IPv6地址具有正确的长度(32个十六进制数)。