我们今天能为您提供什么帮助?

PM2125C(METSEPM2125C2DI2RO) 2DI2RO的容量是多少?

问题描述:
PM2125C(METSEPM2125C2DI2RO) 2DI2RO的容量是多少?

所属产品线:
PM2000

解决方法:

30V DC 5A,250V AC 8A Cosφ=1,250V AC 6A Cosφ=0.4

RO 250V L-N AC(最大值)2A,24V DC 2A