我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM2000仪表数字状态输入DI需要外接电源吗?
问题描述:
PM2000 DI 输入

所属产品线:
PM2000

解决方法:

PM2125C到目前总共有4款产品,其中数字输入有3款,分别是:

METSEPM2125C,2路数字输入/输出,输入不带24V电源;如下图

METSEPM2125CL05,2路数字输入/输出,输入不带24V电源;

METSEPM2125C2DI2RO,2路数字输入/继电器输出,输入连接端子:+24V,自带24V电源;-/C,不带24V电源,需客户自备电源