我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM2125C仪表的开入点功耗是多大?
问题描述:
PM2125C 开入点 功耗 施施

所属产品线:
PM2000

解决方法:

PM2125C目前有2款产品,开入信号为:数字信号和模拟信号。

数字信号:电压信号,18~36V DC;

模拟信号:电流信号,4~20mA;

保持信号的电压或者电流在上述范围,无需考虑功耗。