我们今天能为您提供什么帮助?

PM8000电力测量仪可不可以多主站modbus协议同时访问?

问题描述:
PM8000电力测量仪可不可以多主站modbus协议同时访问?

所属产品线:
PM8000系列电能质量仪表

解决方法:

PM8000测量仪具有一个RS-485和两个以太网接口,可以将2个主站分别连接至RS-485口和以太网口,采用modbus RTU和modbus TCP IP协议。

注意:当访问发生冲突时可调整间隔时间。