我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM5350P是否有电压骤降的监测功能,哪些多功能仪表具有这个功能?
问题描述:
PM5350P是否有电压骤降的监测功能,哪些多功能仪表具有这个功能?

所属产品线:
PM5350P

解决方法:

PM5350P没有电压骤降的监测功能。

PM8000,ION7550,7660,8600,8800等具有电压骤降的监测功能。

电压骤降是指电压有效值下降至标称值(nominal value)的10%至90%之间,且持续0.5周波至数秒。

主要是由于电力系统输电线遭受雷击或发生故障后,保护电驿检出故障及断路器动作清除故障前之短暂时间,在邻近之用户所产生的

电压降低现象,故障可能发生的原因,如接地故障、设备绝缘失效、动物或外物、狂风引起的线路故障等等。