我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
IM400应用场合必须设置吗?如何设置?
问题描述:
IM400应用场合必须设置吗?如何设置?

所属产品线:
Vigilohm 绝缘监测装置

解决方法:

应用场合(APP..)必须设置。

Vigilohm IM400 经过精心设计和完全测试以适合不同应用:

电源电路:包含电源负载和电源电子元件(如变速传动装置、换流器或整流器)的工业或航海应用。系统对地电容达到500 μF。

控制电路:用于驱动电源系统的辅助控制电路。这些电路包含敏感负载,如 PLC、IO 或传感器。

光伏系统:大型光伏发电系统。该应用的特点是很高的直流额定电压 (1,000 V) 和很高的系统泄漏电容(最高 2,000 μF)。

在装置界面菜单为:Menu → Settings → Network → App..

其中APP..菜单可以设置三个应用场景:

Power C. (出厂默认设置),对应电源电路;

Control C. 对应控制电路;

Photovolt 对应光伏系统。

用户可根据自己的应用场合来设置不同的应用场景。

此外Network还有一些其他的设置:

Filtering

Fault Locating

V. Adaptor

Frequency

Injection

这些参数在常规情况下不需要设置,它会根据客户选择的APP..应用场景自动进行预设。