问题描述:
vigilohm系列可以测量泄漏电容C值吗?测量C值有什么优势?所属产品线:
Vigilohm 绝缘监测装置解决方法:
可以测量C值。如:IM20、IM400、XM300C等产品。
泄露电容C值是评估IT系统重要参数之一。对于一个大的电网来说,测量电容 C非常重要,因为电容相关的阻抗可能引起供电网络变为TT系统,增大危险的接触电压和发生绝缘故障后的故障电流。
根据 IEC 60364-4-41,在交流电系统中:
RA x Id ≤ 50 V
RA 是接地电极电阻总和(单位:Ω)
Id 是第一个故障的故障电流(单位:A)
因此需要一个非常低的接地电阻。还需要监测C值,因为 Id 取决于阻抗C值(Id = U/Zc)。相比其他竞争对手施耐德电气Vigilohm绝缘监测装置可监测电容( C) 值。
是否有帮助?