我们今天能为您提供什么帮助?

PM5350P的两个继电器输出做遥控如何设置为脉冲输出?如何设置为保持输出?

问题描述:
DO状态如何设置。

所属产品线:
PM5350P

解决方法:

维护-设置-I/O-D OUT-数字输出DO1或"数字输出DO2"

脉冲输出:1.将DO控制类型模式设置为“外部”。

2.操作模式设置为“定时”。

3.设置“上电时间”为所需要的脉冲宽度。

保持输出:将DO控制类型模式设置为“正常”即可。