我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
DM6000和PM1200怎么修改CT变比?
问题描述:
DM6000 PM1200 CT

所属产品线:
PM1000/DM6000

解决方法:

仪表通电之后:

通过向上或向下键,导航至RMS;

按向上键至CLR;按向上键至SET;

按向右键至VIEW;按向下键至EDIT;

长按向右键至CODE 2000;

按确认键,修改成1000;

按确认键,显示PASS,然后跳转至EDIT (A.PRI)

按左右键选择修改位,上下键修改CT一次值;

按确认键确定数值;

按向下键至EDIT(A.SEC)

按同样的方法修改CT二次值;

按向左键,显示SAVE  Y;

按确认键,显示PASS即修改成功;