FA413549
FA413549
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]DM2350工作电压范围是多少?
问题描述:
DM2350工作电压范围是多少?
所属产品线:
DM2000
解决方法:
工作电压为 交流85VAC~265VAC;直流85VDC~265VDC;
首次发布日期:
2020/11/6
修订日期:
2020/11/6
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
DM2000
探索更多
范围:
DM2000