我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]施耐德有数显电压表或电流表吗?

问题描述:
施耐德有数显电压表或电流表吗?

所属产品线:
DM2000; 模拟电流表AMP,电压表VLT; 数字电流表AMP,电压表VLT

解决方法:

有,具体如下:

1、导轨式安装的单相 数字电流表AMP和数字电压表VLT,其中数字电流表AMP有两种:直连数字电流表AMP和多量程数字电流表AMP,具体见图1。

2、盘面安装的DM2000系列仪表,该系列电压表均已经停产,替换可以用DDM2350。部分电流表也停产了,替换也是用DM2350,具体见图2.

图1

图2