我们今天能为您提供什么帮助?

如何理解电流互感器精度等级?

问题描述:
如何理解电流互感器精度等级?

所属产品线:
电流互感器

解决方法:

确定电流互感器的精度等级需要考虑测量设备和电缆的功耗问题,互感器会提供某个或某几个额定输出功率下的精度值,而仪表也会提供有测量输入功耗值。为了保证互感器的精度,互感器的输出负荷(功率)要大于仪表的输入负荷(功率)以及电缆功耗总和。

例如:电流表PM3000配100/5电流互感器,确定互感器精度。

PM3000:0.3VA

2.5mm2,1米长双绞线:0.41*1=0.41VA

损耗:0.3VA+0.41VA=0.71VA

对于100/5的电流互感器来说,0.71VA<2VA,所以其精度等级为0.5级。