问题描述:
ATV312哪些固件版本可以用MODE键从本地模式切回远程模式?所属产品线:
ATV312变频器解决方法:
ATV312固件版本V5.1 IE54(包括V5.1 IE54)以上V5.1 IE57(不包括V5.1 IE57)以下的版本,可以实现长按MODE键3S从本地模式切换到远程模式。其它固件版本需要将变频器恢复出厂设置或者修改宏配置才能从本地模式回到远程模式。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ATV312固件版本V5.1 IE54(包括V5.1 IE54)以上V5.1 IE57(不包括V5.1 IE57)以下的版本,可以实现长按MODE键3S从本地模式切换到远程模式。其它固件版本需要将变频器恢复出厂设置或者修改宏配置才能从本地模式回到远程模式。
是否有帮助?