我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器在非面板启动时是否可以通过面板复位故障?
问题描述:
ATV600/900面板复位

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV650、ATV660、ATV680变频器V2.2及更高版本,ATV930、ATV950、ATV960、ATV980变频器V1.8及更高版本的可以实现在非面板启动时通过面板复位故障。设置步骤如下:

将参数[停止键启用] PSt设置为“停止按钮全部优先”,无论启动命令源是哪里,中文面板上停止键都可以复位能够被复位的故障。