我们今天能为您提供什么帮助?

各系列变频器的电机热状态如何查看?

问题描述:
各系列变频器的电机热状态如何查看?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:
变频器系列 电机热状态查看路径
ATV61,ATV61F,ATV71,ATV312 集成面板参考:ATV61F 集成面板如何查看电机热状态?
ATV61,ATV61F,ATV71

中文面板:1.变频器菜单——1.2监视——电机热状态

ATV310,ATV310L 800——808
ATV12,ATV320 NOn——tHr
ATV340,ATV610,ATV6*0,ATV9*0 显示——电机参数——电机热状态
ATV212 AUF——F--- ——F710(设置为4)