[Q&A]ATV630,ATV930变频器如何设置开关频率?
问题描述:
ATV630,ATV930变频器如何设置开关频率?所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器解决方法:
ATV630,ATV930变频器设置开关频率的菜单路径如下:
5完整设置-5.2电机参数-开关频率 直接修改开关频率,设定范围为:2-8或16KHz(与变频器额定值及参数有关)。
变频器的开关频率要设置合理,更改变频器的开关频率参数会对变频器的很多性能产生影响,具体可以查看:更改变频器的开关频率参数会产生哪些影响?
是否有帮助?