我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV600变频器模拟量输出如何设置?
问题描述:
ATV600系列模拟量输出设置

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

ATV600系列有2个模拟量输出AQ1和AQ2,以AQ1反馈电机频率,AQ2反馈电机电流,AQ1和AQ2输出均为4-20mA为例,设置步骤如下:

[完整设置] -[输入/输出]- [AI/AQ] -[AQ1 配置]

[AQ1 分配] 设为电机频率、[AQ1 类型] 设为电流、[AQ1 最小输出]设为4mA、[AQ1 最大输出]设为20mA

[完整设置] -[输入/输出]- [AI/AQ] -[AQ2 配置]

[AQ2 分配] 设为电机电流、[AQ2 类型] 设为电流、[AQ2 最小输出]设为4mA、[AQ2 最大输出]设为20mA

备注:

输出频率范围从 0 到[最大输出频率] tFr,即4-20mA对应0-tFr,tFr出厂默认60HZ,如果是0-50HZ对应4-20mA,则需把tFr改为50HZ.

电机电流范围从 0到2 In,即4-20mA对应0-2In(In = 安装手册和变频器铭牌上标明的变频器额定电流).