ATV930变频器机架尺寸为7A和7B的,直流母线供电时,其内部风扇如何接线?
问题描述:
ATV930C22N4、ATV930C22N4C、ATV930C25N4C、ATV930C31N4C变频器直流母线供电时,其内部风扇如何接线。所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
对于机架尺寸为7A和7B的变频器(ATV930C22N4、ATV930C22N4C、ATV930C25N4C、ATV930C31N4C)上有风扇单独供电的电源接线点。当这些变频器直接由直流母线供电的时候,其内部风扇可由外部三相380V交流进行供电。具体实现方法如下:
下图①为变频器由正常交流供电时,内部风扇模块的接线方式,此时R0,S0,T0均不用接线。
下图②为变频器由直流母线供电时,内部风扇模块的接线方式,可以看到,X4和X1上的线缆插头和图①交换了位置,此时R0,S0,T0可从外部接入三相380V交流电。
R0,S0,T0的具体位置位于下图中变频器实物图中的的红框内的黄色标签下面。

是否有帮助?