我们今天能为您提供什么帮助?

ATV12变频器通过4-20mA模拟量调速,端子启停如何设置?

问题描述:
ATV12变频器通过4-20mA模拟量调速,端子启停参数设置

所属产品线:
ATV12变频器

解决方法:
如果不知道如何进入菜单和接线,请点击下面链接查看:

ATV12菜单操作方式请点击右侧操作方式查看:操作方式

变频器接线图请点击右侧接线图查看:接线图

功能描述:

1,通过AI1端子4-20mA的模拟量信号调整变频器的给定频率;

2,通过LI1端子控制启停,LI1和+24V接通启动,断开停止。

参数设置步骤和代码含义如下:

1,①给定通道1=AI1; ②通道配置=SIN非分离模式。

2,设置AI1信号类型设置为4-20mA。

参数设置是否正确按照如下步骤检查:

LI1端子和+24V接通,变频器运行。4-20mA电流来调节频率,观察变频器面板上频率变化。