我们今天能为您提供什么帮助?

ATS22系列软起动器在端子启动情况下,如何通过端子进行故障复位?

问题描述:
ATS22系列软起动器在端子启动情况下,如何通过端子进行故障复位?

所属产品线:
ATS22软起动器

解决方法:

ATS22端子启动一般是通过LI1,LI2启动停止,可以将LI3设为故障复位功能。在“IO”菜单中将“LI3”参数设为“rSt”。然后LI3和软起动上的+24V端子接通,即可实现故障复位。但是需要注意,并不是所有的故障都能通过端子复位,有些比较严重的故障比如相序颠倒PIF、短路故障SCF等,还是需要通过软起动断电复位。