我们今天能为您提供什么帮助?

ATV610变频器报NLP是什么故障?

问题描述:
ATV610变频器报NLP是什么故障?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

NLP表示无主电源电压。

可能原因:
1、只给P24端子外供24V电源,主回路电源未接通,则会显示NLP。
2、主回路电压远低于变频器额定电压,虽然该电压值能保证控制部分正常工作,但是不足以达到NLP检测标准。
3、变频器硬件故障。

检查方法:
1、用万用表检查主回路输入电压是否有380V。
2、如果主回路输入电压正常,用万用表的直流档分别接到变频器上的PA/+和PC/-端子,测量变频器直流母线电压是否正常,直流母线电压正常值有500多V,如果直流母线电压偏低,则有可能是变频器整流或直流母线部分有硬件故障,建议联系供货商申请售后维修。

4、 对于220kW~315kW的变频器(ATV610C22N4~C31N4),标配的直流电抗器是独立器件,由用户自行安装于变频器顶部然后和变频器连接,如果直流电抗器未正确接线,变频器也会显示NLP状态。
5、如果测量到的直流母线电压数值正常,可以到变频器的显示参数中查看变频器检测到的直流母线电压数值是否正常,参数路径是:[2 显示] -- [2.2 变频器参数] -- [直流母线电压] 。如果显示的直流母线电压不正常,则可能是变频器内部检测电压的元件故障,建议联系供货商申请售后维修。