我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]有ZBVB3EC,ZBVB4EC,ZBVB5EC(ZBVB*EC)型号吗?
问题描述:
有ZBVB3EC,ZBVB4EC,ZBVB5EC(ZBVB*EC)型号吗?

所属产品线:
Harmony XB5C

解决方法:

ZBVB*EC是国产XB5系列带灯按钮的基座ZB5AW0B**C的一部分,是LED指示灯模块。B和E之间的数字代表带灯按钮的颜色,例如ZBVB3EC的数字3表示绿色。ZBVB*EC不能单独订购。

例如:带灯按钮基座ZB5AW0B31C,实物上找不到此型号,而是ZBVB3EC(指示灯模块)+ZB5AZ009(基座)+ZBEE101C(1常开触点)。