ISFT熔断式隔离开关用于电容器保护时,电流怎么选择?
问题描述:
ISFT熔断式隔离开关用于电容器保护时,电流怎么选择?所属产品线:
新FuPacT ISFT; EasyCan解决方法:
1、标准型无功功率补偿系统,ISFT熔断式隔离开关进行电容器组分步保护时,选择电流I=1.6*In(In=Qc/√3Un)
2、调谐型无功功率补偿系统,ISFT熔断式隔离开关进行电容器组分步保护时,选择电流I=1.5*In(In=Qc/√3Un)
Qc为每一路的电容补偿容量;Un为系统电压值;In为每一补偿回路的电流值
是否有帮助?