FA413616
FA413616
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Easycan电容是否可以水平安装?
问题描述:
Easycan电容是否可以水平安装?
所属产品线:
EasyCan
解决方法:
不能,Easy can只能垂直安装,不能水平安装。
首次发布日期:
2020/11/10
修订日期:
2020/11/10
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
EasyLogic PFC Capacitors
探索更多
范围:
EasyLogic PFC Capacitors