我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]为什么查不到XB2BA35C这个型号?
问题描述:
为什么查不到XB2BA35C这个型号?

所属产品线:
Harmony XB2

解决方法:

施耐德XB2B系列按钮,没有XB2BA35C这个型号。如果需要绿色弹簧复位,带1常开和1常闭触点的型号,可以分开采购,型号是ZB2BA3C+ZB2BZ105C。