FA413627
FA413627
我们今天能为您提供什么帮助?
VPL18N功率因数控制器采样电流为多少A?
问题描述:
VPL18N功率因数控制器采样电流为多少A?
所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器
解决方法:
VPL18N功率因数控制器采样电流默认为5A,也可更改为1A。
首次发布日期:
2020/11/10
修订日期:
2024/6/25
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
VarPlus Logic智能功率因数控制器
探索更多
范围:
VarPlus Logic智能功率因数控制器