我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV71系列变频器带面板吗?

问题描述:
ATV71系列变频器带面板吗?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

ATV71型号末尾添加Z代表它们将仅配备集成式终端。如ATV71H075N4Z等。

ATV71正常型号如ATV71H075N4这是集成远程图形显示终端VW3A1101。

具体的集成式终端和集成的远程面板图片如下:

ATV71H075N4Z型号的集成式终端。

ATV71H075N4型号的集成远程图形显示终端