我们今天能为您提供什么帮助?

VPL18T/24T功率因数控制器通讯读取到的测量数据与实际不符合?

问题描述:
VPL18T/24T通讯读取到的测量数据与实际不符合?例如:读取频率(发:01 03 00 12 00 01 24 0F 收:01 03 02 00 28 B8 5A)数据为00 28解析为:40,实际频率为50HZ。

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

原因:
功能码错误,只可以使用04功能码读取该数据。

解决方法:

详细见下图: