问题描述:
VPL06/12功率因数控制器out设置中输出类型显示Flty是指什么状态?所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器解决方法:
电容器组投切3次不成功后将被认为无法操作,此时若锁定错误电容器组(309)的参数设置为Yes,则该路电容器组将会被锁定在Flty状态,且在控制器重启前,24小时内无法对此路电容器组进行自动控制。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
电容器组投切3次不成功后将被认为无法操作,此时若锁定错误电容器组(309)的参数设置为Yes,则该路电容器组将会被锁定在Flty状态,且在控制器重启前,24小时内无法对此路电容器组进行自动控制。
是否有帮助?