我们今天能为您提供什么帮助?

VLP系列功率因数控制器有哪些型号和投切路数?

问题描述:
VLP系列功率因数控制器有哪些型号和投切路数?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

VPL系列功率因数控制器(也称无功补偿控制器)按投切开关不同,分为 控制接触器投切 控制晶闸管投切 两种型号,分别用字母 N(接触器投切)和 T(晶闸管投切)表示。

具体型号、补偿功能、投切路数见下表。

型号 功能
VPL06N 三相共补6步,控制接触器投切
VPL12N 三相共补12步,控制接触器投切
VPL18N 三相共补18步或分补6步 或混合补偿,控制接触器投切
VPL18T 共补18步或分补6步或混合补偿,控制晶闸管投切
VPL24T 共补24步或分补8步或混合补偿,控制晶闸管投切