我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
VPL06/12功率因数控制器在手动模式下(manual)无法投切的原因有哪些?
问题描述:
VPL06/12功率因数控制器在手动模式下(manual)无法投切的原因有哪些?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

1、控制器处于LIFO控制模式或Ai控制模式;

2、控制器在关闭运行支路后,电容自放电开启,在放电过程中不能手动操作;

3、测量电压不在允许范围内,不能手动转换,因低压和过压保护功能启动;

4、谐波电压报警,温度报警,过载报警及震荡运行报警也会屏蔽电容器组的手动切换;

5、电容器投切状态不为AUTO。