我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]XB2BW34B2C这个型号是停产了吗?如何替代?
问题描述:
XB2BW34B2C替代问题

所属产品线:
Harmony XB2

解决方法:

XB2BW34B2C这个型号是不存在的;如果客户是想要红色24V弹簧复位平头带灯按钮,带有一个常闭触点,这个是没有整体型号,需要拆分订购,拆分型号是ZB2BW34C+ZB2BWB42C。